Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C
器件型号: TMS320F280039C
您好:
我使用 TMS320F280039C、对 ADCC3 上的 ADC 采样保持行为有疑问。
PS_ON 是外部开关信号、可以低电平或悬空。
PS_ON 通过一个 100k Ω 电阻器上拉至 3.3V。
PS_ON_IN 用于检测 PS_ON、并连接至 ADC 通道 ADCC3 (ACQPS = 10)。
观察到的行为是、当 PS_ON 悬空为 3.3V 且主直流/直流输出 (12V_MAIN) 关闭时、PS_ON 无法保持 3.3V 电压、暂时下降至接近 0V、然后再次上升。
当 PS_ON_IN 与 ADC 引脚断开(保持开路)时、PS_ON 保持稳定在 3.3V
这意味着该问题仅在连接 ADCC3 时发生。

根据 ADCC3 的 TRM 输入模型、总 ADC 输入电容约为 11.3 pF、Ron 约为 860 Ω。
当 ACQPS = 10 时、ADC 采样保持操作需要的电流明显大于可由 100k Ω 上拉电阻‑Ω 供电的 33µA。

我的问题是:
ADCC3 采样保持操作或内部模拟结构是否可以在主输出关闭‑关闭等电源事件期间释放外部上拉的‑Ω 上拉信号?
‑高源阻抗(100k Ω 上拉 Ω)时、ADC 输入电压下降是否是预期行为?
在使用 ADC 检测 PS_ON 等状态信号时、TI 建议采用什么源阻抗或电路拓扑?
感谢您的支持。