This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:GPIO72 和 GPIO84 在电路板设计过程中需要保留电阻器

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1649345/tms320f28p650dk-gpio72-and-gpio84-need-keep-resever-during-board-design

器件型号: TMS320F28P650DK

主席先生/女士、

我们正尝试使用 F28p650 开发电路板。 在评估板中、连接了 ckt 下面的

image.png

 

我们是否需要在电路板开发期间保留这些引脚以用于引导模式选择?

谢谢。此致、

Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    抱歉、我在下一个星期三之前不在办公室。 请预计响应会延迟到那时。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    一般情况下、不会 复位(并且具有保持时间要求)时会对引导模式选择引脚进行采样、以选择器件的引导模式。 在应用程序运行期间、引导模式选择引脚可用于正常功能。 另请注意、可以禁用引导模式选择引脚或将其更改为任何可用的 GPIO。  更多详细信息、请参阅 SPRUJH3。

    此致、
    马特