This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:如何基于 BiSS-C 实现 SSI?

Guru**** 2931860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1649200/tms320f28p650dh-how-to-implement-ssi-based-on-biss-c

器件型号: TMS320F28P650DH

尊敬的团队:

 

如何在 P65 上实施 SSI? 我们最近是否计划在 P65 上支持 SSI?

 

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    我们的安全资源中提供了适用于 SSI 的软件、您可以在此处访问: https://www.ti.com/secureresources/C2000-SSI-ENCODER-INTERFACE-DEMO 

    我们确实计划在电机控制 SDK 中发布该版本、但一段时间内它将不可用。 现在我希望这是好的

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Petter、  

    感谢您的帮助! 我们是否对 SSI 进行一些测试? 我们是否有一些文档可以与客户共享?

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    我们的编码器专家对其进行了测试。 由于 SSI 实现是基于 BISS-C 参考设计的简化示例,您可以参考 BISS-C 设计指南: https://www.ti.com/lit/ug/tidue73b/tidue73b.pdf。 函数应与重命名为 SSI 时相同

    此致、

    彼得