This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:lwIP UDP 内存泄漏

Guru**** 2984440 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1649816/tms320f28386s-lwip-udp-memory-leak

部件号: TMS320F28386S
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

三年前,我回到我的卵巢岗位
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1237928/tms320f28386s-lwip-udp-memory-link

是否有任何更新? 是否修复了卡滞?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    最新的 C2000ware 版本中已消除了内存泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、谢谢。

    请为我提供解决问题的最佳方法的建议。

    该项目已有 4 年历史。
    我想修复而不是重写空洞项目。

    我只能替换特定的文件或库吗?
    我是否需要升级所有内容?

    解决此问题的最小变化量是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它实际上不是一个简单的补丁。 您可能需要参考最新版本的 C2000ware。  应用程序、接口层和驱动程序都有变化。