This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:没有 TRM 上有关 MemCfgRegs 的信息

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1649863/tms320f28377d-no-information-about-memcfgregs-on-the-trm

器件型号: TMS320F28377D

您好 Champs、

 

在 F28377D Rev.K 的 TRM 上、没有寄存器字段信息

3.17.1 系统控制基址

它只有寄存器的名称、但没有对 register 字段的描述。

我在尝试设置 MemCfgRegs 时发现了这种情况。 这是有意的吗?

 

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅本节-

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是没有很好地阅读它谢谢

    TED