This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:外设引导加载程序。

Guru**** 2957970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1648452/xds110iso-evm-peripheral-bootloaders

器件型号: XDS110ISO-EVM
Thread 中讨论的其他器件: F29H85X-F29H85X-EVM-EVM SOM

您好、

对于 HS-SE 器件、固件更新通过外设引导加载程序执行。 使用 F29H85x-UART-EVM 评估模块 .bin 通过基于 RAM 的 SOM SBL 进行固件更新时、该文件通过用于调试器的同一个 USB 连接进行传输。

问题是:对于外设引导加载程序、是否会绕过仿真器 (MSP432)?

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您通常不需要为外设引导加载程序使用仿真器、如果有机制向外设配置代码、而不是向仿真器/调试探针、则可以这样做。

    您可以参考此处有关 F28x 上各种外设引导加载程序的一些指导、这些外设引导加载程序的基本代码预置概念仍适用于 f29x 器件 —  https://www.ti.com/lit/ug/sprujh3/sprujh3.pdf 

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prarthan、

    在我们的例子中、不是关于固件更新、而是第一个外设实例用于接收固件、问题是仿真器 (MSP432x) 发挥了什么作用。 在刷写工具中(将在我们将发送固件的 PC 上运行)、可以直接对 CAN、UART 端口进行初始化以传输代码。

    谢谢。此致、

    Shashank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LaunchPad 或开发板上的仿真器通常使用板载 XDS110 调试探针来充当  PC USB 端口和微控制器内部调试架构之间的硬件桥接器。  提供辅助虚拟 COM 端口通道、将串行数据UART() 路由回 PC 终端、以便进行数据记录和/或从 MCU 的 UART 外设和 PC 发送接收数据

    谢谢