This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:示例使用 FPU

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1649904/tms320f28386d-example-use-fpu

部件号: TMS320F28386D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用具有 ARM 内核 M4 的 TMS320F28386D、计算时间达到最大。 现在我们已经注意到它应该也有一个浮点单元。 我们也可以在编译器中激活这些函数 (--float_support=FPv4SPD16)、但软件不再运行。  

是否有有关如何执行此操作的示例或指南? 例如、我没有找到应在调试器或数据表中描述的 CPACR 选项卡。

BR FM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否通过“软件不再运行“进行澄清?

    如果您没有尝试切换到最新的 CCS、也可以尝试切换到最新的 CCS。

    您可以在“{c2000ware SDK}libraries\DSP\FPU 中找到 FPU 示例

    此致

    库纳尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我 在执行第一个 asm 命令时陷入了陷阱。 我在  ARM 内核的“{c2000ware SDK}libraries\DSP\FPU 中找不到示例。 首先、您能否确认 TMS320F28386D 控制器有一个带有 FPU 的 ARM 内核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,对不起的 困惑。



    因此、CM 具有 ARM 内核、但它“没有“具有 FPU。  

    其他 2 个内核是基于 C28x 的、它们“具有“FPU。