This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:适用于 TMS320F28P650DK 的 C2000-GANG 编程工具

Guru**** 2993200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, C-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1651890/tms320f28p650dk-the-c2000-gang-programm-tools-for-tms320f28p650dk

器件型号: TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件: C-GANG

您好、

我们将 F28P650DK7NMRR 用于电机控制板、并且我们订购 C2000-GANG 编程工具

对于量产产品、但现在我们无法在应用中找到 F28P650DK7NMRR 的固件、我们正在测试中

借助 TI Loacl FAE、需要从 TI BU 提供、因此请支持 TMS320F28P650DK 的固件

C2000-GANG 编程工具。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、您需要联系 Elprotronic 以获得此支持、因为此产品不是 TI 产品。  我相信、对于基于 C28 的产品、他们正在从 C2000-GANG 过渡到 C-GANG 或 S-GANG。  在他们的网站上、我确实看到 F28P650DK7 列为受支持的器件。

    TI C2000 闪存编程器| MCU 编程工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Elprotronic 没有反馈、您能帮助提供 F28P650DK 的固件、而且我们已经有 C2000-GANG、因此我们考虑 避免 重复购买 C-GANG 和 S-GANG、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhang、

    我不确定 TI.com 上是否仍然显示了 C2000-GANG 的工具站点。  我随附了我认为支持 F28P65x.e2e.ti.com/.../C2000_2D00_Gang_2D00_1v011201B.zip 的最新 GUI

    此致、
    Matthew