This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:无法清除 RESC 寄存器

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1652110/tms320f28375d-can-not-clear-resc-register

器件型号: TMS320F28375D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、

我使用的是“TMS320F28375D“ MC。上电后、我想清除“RESC“注册器的 POR 和 XRSn 位、但出于某种原因、它们不会清除。 根据芯片的数据表(文献编号:SPRUHM8K(2013 年 12 月–2024 年 5 月修订)、在第 397 页的下一部分下、我应该能够在上电后清除这些位、但无法将其清除。

 RESC 寄存器(偏移= 80h)[复位= 00000003h]

 

我尝试了以下两个方面,并在两个尝试存储在“resetSource“变量中的值清除尝试等于 3 (11b)。 请提供建议。

 

1)

  resetSource = SysCtl_getResetCause ();
  SysCtl_clearResetCause (resetSource);
  resetSource = SysCtl_getResetCause ();
2)   
  resetSource = SysCtl_getResetCause ();
  SysCtl_clearResetCause (sysctl_Cause_POR | sysctl_Cause_XRS);
  resetSource = SysCtl_getResetCause ();

 

此致、

Mehran

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。