This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:使用 TPS37 进行 VDD 监控

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1649707/f29h850tu-vdd-monitoring-with-tps37

器件型号: F29H850TU
主题中讨论的其他器件: TPS37、 TPS650363-Q1

您好专家!

我正在开发一个需要性能等级 D 的应用、因此我需要第二种方法来监控除 TPS650363-Q1 之外 MCU 的电源电压。 为此、您的一位同事推荐了 TPS37(请参阅随附的文件)、但出于此目的、监控器的内部容差和宽迟滞过大:

  • 建议的 VDD:1.25V +/- 5%
  • TPS37 阈值精度+/- 1%--> 2%容差范围
  • TPS37 迟滞:2%
  • 整个生命周期内的分压器精度:+/- 0.5%

因此、稳压器总共必须在所有负载条件下实现 1.25V 的直流输出电压+/–0.5%。

您能帮我解决这个问题吗?

此致

Christoph

ISO13849 CAT2 PLd 基于 C2000 和 PMIC 修订版 0_3.pdf 实现功能安全的成本优化型系统建议 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对 VDD 和 VDDIO 进行 PMIC 监控足以实现 ASIL-D 目标 不知道为什么需要另一个电压监控器+PMIC

    谢谢