This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:F28P55 USB 引导模式使用

Guru**** 2953530 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1652414/tms320f28p550sj-f28p55-usb-boot-mode-usage

器件型号: TMS320F28P550SJ
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

Goodmorning、

我正在研究 F28P55 微控制器的 USB 引导模式的使用;

参考手册中规定、应该可以使用一些工具来使用 USB 引导模式对微控制器进行编程、但我在 TI 官方页面上未找到任何这些工具。

是否有任何工具或示例工具可以使用内部 USB 引导模式对 F28P55 进行编程?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    刚刚发现、在 C2000ware FOLDERE 中有一个实现 USB 引导 ROM 协议的示例应用...

    在 C2000Ware_x_y_00_00\utilities\flash_programmers 中

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    还有一份详细介绍 USB 闪存编程器的应用手册、您也可参阅: https://www.ti.com/lit/an/spraco7/spraco7.pdf

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的回答 Slight smile

    我仍在调查命令“usb_flash_programr.exe -l“给出的原因:

    Performing device check only
    Error enumerating device interface: 0x0103
    This may mean that the device is not attached or the driver is not installed
    Error: Couldn't open the USB device

    我可以看到 F28P55 被正确枚举为“Stellaris 器件固件升级“(VID_1CBE&PID_00FF)、如参考手册中所述... 也许 usb_flash_programr.exe 在这个阶段不是合适的工具?

    再次感谢、

    阿戈斯蒂诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将仔细检查 USB 驱动程序是否正确安装、请参考本应用手册第 4.2.5 节中的步骤: https://www.ti.com/lit/ug/sprujh3/sprujh3.pdf

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark!

    是的、您发现问题:驱动程序错误(也可以在 usb_flash_programr.exe 搜索与其驱动程序关联的器件的源代码中看到)、而在我的系统上、驱动程序被识别为之前所述的 Stellantis DFU)

    也见过 sprujh3.pdf 的作者 ;-)  

    谢谢! 现在 usb_flash_programr.exe 的工作原理是 Thumbsup