Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-POSMGR, LAUNCHXL-F28379D
器件型号: BOOSTXL-POSMGR
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D
TI E2E 团队大家好、
我正在通过 BOOSTXL-POSMGR 和 LAUNCHXL-F28379D 测试一种使用 EnDat 2.2 协议的编码器。
使用提供的 PM_endat22_BasicPos EnDat Acc_Del 示例、我已成功实现并验证了一个 EnDat 2.2 通道的运行。
但是、我的应用需要两个 EnDat 2.2 编码器通道。 为此、我需要源代码来配置所提供的示例中使用的 CLB 逻辑。
根据我所见、提供的 PM_endat22_lib.lib 似乎仅支持单通道配置。 我找不到一种使用提供的库为两个通道配置或实例化 EnDat 2.2 接口的清晰方法。
您能否提供以下内容之一?
- 用于 EnDat 2.2 示例的 CLB 配置源代码、因此我可以对其进行调整以适用于两个通道
- 如果无法提供源代码、则提供使用 BOOSTXL-POSMGR 在 LAUNCHXL-F28379D 上配置两个 EnDat 2.2 通道的指南或建议程序
如果您想了解 PM_endat22_lib.lib 的限制、所需的 CLB 资源、引脚映射、或者该器件是否正式支持两个 EnDat 2.2 通道、也会很有帮助。
谢谢你。