This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:LAUNCHXL-F28PF28P65x:EtherCAT 从站初始化

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1636063/launchxl-f28p65x-launchxl-f28p65x-ethercat-slave-initialization

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好:

我是一个用户、遇到了间歇性问题、即 EtherCAT 在多次重新启动电源后无法正确初始化。

此问题也发生在 SDK 示例 (f28p65x_cpu1_dc_eepromemu_echoback_solution) 中、并且在 E2E 论坛中搜索时、我碰巧找到了类似的查询。

该链接如下所示:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614187/tms320f28p650dk-ethercat-slave-initialization?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tms320%25252520ethercat%25252520reset#

此问题是否有任何已确认的解决方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,仍然在处理这个问题.  预计将在下周结束前进行修复。

    此致

    库纳尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    此问题是由于时钟同步导致的 、增加延迟解决了此问题。

    您能否在文件: C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_01_00\driverlib\f28p65x\driverlib\sysctl.h 中更改延迟

    此致

    库纳尔。