Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMS320F28P550SJ
主题: TIDM-02013 中讨论的其他器件
TI 团队大家好、
我们正在开发一款适用于两轮车和三轮车的 2kW 双向便携式 EV 充电器。
拓扑:
-图腾柱 PFC
-双向 CLLLC
- G2V + V2L 支持
- 60V 电池系统
- CAN 通信
-高频 PWM 控制
我们正在针对此应用评估 TMS320F28P55x 控制器。
我们希望获得以下方面的指导:
F28P55x 适用于此应用
2.推荐的数字电源 SDK/参考设计
PWM 和 ADC 同步建议
4.任何可用的 EV 充电器参考设计
5.推荐的保护体系结构
谢谢你。