This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:开发板并行通信

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1650770/tms320f28379d-parallel-communication-of-development-board

部件号: TMS320F28379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

我连接了五个 TMS320F28379D 开发板、希望使用单个命令或通信消息同时控制所有开发板。 目标是在传输命令时、所有五个电路板都会收到命令并同时执行相同的操作。

请说明这是否可行? 如果是、请建议 使用建议的硬件或软件实现方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swanand:

    这是可行的。

    您可以将一个 F28379D 指定为主器件、而其余是从器件。 可以通过 CAN 和 FSI 等快速通信网络从主器件传递命令。

    您可以参阅 C2000Ware 电机控制 SDK 中的 TIDM-2006、该 SDK 与您的应用类似。

    谢谢、

    Jiaxin