请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM
我尝试使用 c29 的 objcopy 实用程序来准备 ihex 格式的输出文件。
但是、我观察到每行输出文件最多包含 0x10 字节的数据。
在此处附加样片输出:
:1000000030820607308203EFA00302010202142BA4
:100010005BDF89AA91AC238696C6BE99CA3E3A5840
:10002000C3A214300D06092A864886F70D01010D7A
:100030000500308197310B30090603550406130281
我们可以使用任何命令行选项来增加每行数据字节数吗?
此致、
Shreyas。