This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-MCAL SDK:不正确的 CANB 基地址生成

Guru**** 2960990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1648256/f29h85x-mcal-sdk-incorrect-canb-base-address-generation

器件型号: F29H85X-MCAL SDK

您好、

该问题已在 MCAL 01.03.00 中发现、但仍存在于 26.00 软件包中。

在 Tresos 中进行的配置如下:CANCONTROLLER_0→MCANA、CANCONTROLLER_1→MCANB

这转换为用于每个控制器实例的相同基地址。

image.png

CAN 配置:

image.png

生成错误:

image.png

此问题将导致无法在 Tresos 中配置多个 CAN 控制器。 由于不允许手动编辑基址、因此似乎没有简单的解决方法。


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 François、  

    CAN 控制器基地址字段是一个计算值。 您可以在 EB Tresos 应用程序中运行自动计算功能吗? 这将解决该问题。

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    非常感谢您的快速响应。 客户将进行检查。


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    客户确认这解决了他们的问题。 谢谢你。


    此致、
    François μ s。