This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D — 在电机控制中的滑行模式期间打开所有开关(高阻态)的理想方法

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1650490/tms320f28377d-tms320f28377d---best-method-to-open-all-switches-high-z-during-coasting-mode-in-motor-control

器件型号: TMS320F28377D

我正在使用 TMS320F28377D 为铁路牵引应用实现无传感器 PMSM 驱动器。

在滑行部分、我需要打开所有逆变器开关并禁用所有栅极信号、然后重复恢复 PWM。

我有两个问题:

  1. 要在滑行部分打开所有逆变器开关、我将考虑两种方法:
    • 方法 1:使用 AQCSFRC 强制所有 PWM 输出为低电平
    • 方法 2:禁用死区并直接向每个开关施加单独的信号
    这些方法是否正确和推荐? 或者我是否应该考虑另一种方法?
  2. 考虑到通过栅极驱动器的传播延迟、哪种方法可提供最快且确定性最强的关断时序—AQCSFRC、跳闸区 (OST) 或直接控制栅极驱动器使能引脚?

如对安全关键型牵引应用中的优选方法提出任何建议、均不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JeongGeun:

    我会检查这个,并尽快回来给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

        如果您有 直接关闭栅极驱动的配置、您始终可以强制其进入睡眠状态(最快和立即)并缓慢地关闭 PWM。 或者,您可以使用基于 SW 的 OST 来强制滑行(传播延迟可能起作用)。 第三个选项可禁用死区时间并手动操作开关 (AQ)。 请注意、根据电感、在任一种方法中、 总线上可能会出现较小的反冲电压。 需要具有足够的裕度和上限以确保安全运行。