This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:第二次能够下载程序。

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1651615/tms320f28388d-can-t-download-program-the-second-time

器件型号: TMS320F28388D

尊敬的支持团队:

我的客户遇到编程问题:在使用 CCS 烧录程序后、程序出现导致其在执行过程中崩溃的缺陷。 在第二次尝试刻录期间、CCS 显示以下错误消息、阻止程序成功刻录。 所做的尝试包括:1) 更换主板;但是、程序仍然无法正确刻录;2) 更换计算机和仿真器;出现相同的错误、两个主板都无法完成刻录;3) 使用 C2prog 进行刻录;此方法也失败。 请协助确定具体原因。 附加的文件包含烧录的十六进制文件。

123.png

FHS_FTS_SERVO_APP_CPU1.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cickey:
    我会回来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您似乎使用的是不受支持的旧版本 CCS。 是否可以尝试更新的 CCS 版本? 如果迁移到基于 Theia 的新 20.x 环境太多、可能至少会更新到基于 Eclipse 的最新环境 (12.8.1)。

    谢谢

    Ki