This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:更改 CCS Theia 中的终端字体

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1651948/codecomposer-change-terminal-font-in-ccs-theia

部件号: CODECOMPOSER

Hallo、

是否只能在 Code Composer Studio Theia 中更改终端字体(我的确切版本是 20.4.1.4)? 有一个可供选择的 terminal.integrated.fontFamily:

终端›集成: 字体系列修改于: 工作区
控制终端的字体系列。 默认为 编辑器:字体系列的值。
 
它说它只是默认编辑器字体,但我可以设置任何东西,终端中的字体总是与编辑器的一组相同(甚至大小不能单独更改)。 因此、该函数似乎无法正常工作。
 
有什么想法吗? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否只能更改 Code Composer Studio Theia 中的终端字体(我的确切版本是 20.4.1.4)? 有一个可供选择的 terminal.integrated.fontFamily:

    这似乎对我有用:

    我曾使用过 CCS 20.5.1 和 CCS 20.4.1。 它似乎与两个版本一起工作

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我没有注意到 CCS 中有一个非常集成的终端:O  它的字体实际上会随着此设置而改变,我现在测试了。

    但我想更改输出控制台的字体(我以前认为“终端“指的是这一点):

    我可以更改此字体吗? 我想设置一个较小的字体以在窗口中显示更多信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以更改此字体吗?

    无法仅更改输出视图的字体大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、如果您能将其添加到功能请求中、我们将不胜感激。 普通 Eclipse 具有此功能已有 10 年以上。