This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:只能在不配置端口 1 GPIO 的情况下配置 ESC 端口 0 GPIO?

Guru**** 2955720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1652715/tms320f28p650dh-can-only-configure-esc-port0-gpio-without-configure-port1-gpio

器件型号: TMS320F28P650DH

尊敬的团队:

我的客户只需使用 ESC 端口 0、并且希望端口 1 GPIO 来控制其他外设。 但我的客户发现他们没有将端口 1 GPIO 配置为 ESC 功能。 主设备无法扫描此设备。

因此、即使不使用 port1、也需要同时配置 port0 和 port1。

 

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、即使不使用端口 1、也需要配置这些引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    谢谢、如果我们配置端口 1、但板上没有 PHY1、那么它是否适用于 ESC?

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:  

    与硬件团队确认此问题、请等待延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    是否有任何更新? 谢谢!

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我与专家进行了讨论,并尝试了他们提到的,  

    它无需 phy1 即可工作、但您需要配置引脚。  

    您可以注释掉与端口 1 相关的其他 GPIO 引脚、链路状态 1 除外。

    另外、对于 phy1 的链路状态、您可以参考数据表并使用其他 GPIO 引脚、如 GPIO 14、68。

    您将需要配置链路状态引脚并强制其为 0。


    希望这可以解决他们的问题。  

    此致

    库纳尔。