This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:使用 PWM 模块执行电源时序

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1653314/tms320f2800137-do-power-sequencing-with-pwm-module

器件型号: TMS320F2800137

您好专家

客户需要一个可以在数十纳秒内下拉电源使能引脚的电源序列器件。 我认为、有了 PWM 模块、大家可以理解、有一些问题需要弄清楚。

 1) 禁用 PWM 块时、是否可以保持 CTR 输出状态? 由于时序控制用例不需要周期性 PWM、因此我只需要从 0 到 0xFFFF 的 CTR 计数、然后停止计数并维持 PWM 输出。  
2) 当禁用 CTR 但 PWM 时钟保持时,OST 跳闸可以生效吗? 然后、当保护信号出现时、我可以使用该功能触发 PWM。  

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    即使在停止计数器后、PWM 状态也可以保持低电平/高电平。 可以通过将 TBCTL 中的 CTRMODE 设为 3 来停止计数器。

    OST 跳闸即使在 CTR 停止时也可以生效。

    此致、
    Harisyam