This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:外部精密电阻器允许的最大滤波电容

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1654251/tms320f2800137-maximum-allowed-filter-capacitance-for-external-precision-resistor

器件型号: TMS320F2800137

您好、

我在数据表中看到、建议使用 10nF 作为 ExtR 去耦电容、但我想知道是否担心使用更高的电容(例如 100nF)?

谢谢您、

Matthew Bavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    问得好。  精密外部电阻器用作内部电流源的路径、以确保比较器输入之一稳定、并且不会影响在使用嵌入式电阻器时出现的工艺变化和老化。  10nF 电容将有助于滤除任何外部耦合噪声。  使用 100nF 而不是 10nF 不会带来任何问题、因为 ExtR 电阻器桥臂处于直流状态。

    此致、

    Joseph