This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:自定义闪存启动方法

Guru**** 3006730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1653996/tms320f2800157-custom-flash-boot-approach

器件型号: TMS320F2800157

您好专家、

我的客户正在考虑在闪存中集成一个小型定制引导。 闪存将在 FLASH_BOOT 处执行并验证固件。

验证技术: CRC/状态位
如果有效-->跳转到应用程序
如果无效/损坏:
  设置 SCI_BOOT 对应的 GPIO ->进入 SCI 引导模式进行恢复

您能否确认以下内容?
a. 如果 TI 有任何推荐的实现自定义闪存引导的指南
b. 如果上述方法(闪存引导(自定义引导)->有效性检查--> SCI 引导)有效/正确处理电源故障,在重新编程过程中损坏