This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:PWM 通道的总输出电流

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1652569/tms320f28p650sk-total-output-current-of-pwm-channel

器件型号: TMS320F28P650SK

尊敬的专家:

我们想知道 F28P650SK6 所有输出 PWM 通道的总驱动电流。 目前、我们只看到单个通道的最大输出电流为 20mA。 我们需要 18 个 PWM 输出来直接驱动后端的光耦合器、单个通道所需的驱动电流约为 10mA。 如果它同时打开、是否存在任何风险? 谢谢你

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    您能否确认并回复此 问题? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有风险。 可将所有 18 个 PWM 输出导通至引脚、数据表中的额定值是各个引脚的绝对最大额定值。

    谢谢