This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:控制卡和 HSEC8 连接器之间的引脚不匹配

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1651486/tmdscncd280039c-pin-mismatch-between-control-card-and-hsec8-connector

零件号: TMDSCNCD280039C
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、

这是来自 SnapMagic 的 Karthik。

我们的一位用户报告了 TMDSCNCD280039C 控制卡和 HSEC8 连接器之间的引脚不匹配(器件名称:HSEC8-160-01-HSEC8 L-DV-A-BL)

用户注意到、控制卡的引脚 55 和 57 之间有一个插入槽、而连接器封装的引脚 63 和 65 之间有插入间隙。 此外、用户还注意到、控制卡和连接器封装之间的引脚编号顺序相反。  

   

image.png

根据连接器数据表、我们已验证封装的插入间隙位置和焊盘编号顺序是否与制造商的规格一致。 但是、用户在将控制卡插入 HSEC 连接器时遇到困难。

您能否说明用户是否为 TMDSCNCD280039C 模块使用了正确的连接器、或者是否有任何其他要求或注意事项来将该模块正确安装到连接器?

感谢您的帮助。

此致、

Karthik

hsec8-1xxx-xx-xx-dv-x-xx-footprint.pdf hsec8-1xxx-xx-xx-dv-x-xx-x-xx-mkt.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在下周中回到办公室后再次与您联系。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该模块应该兼容。 他们可以参考 TI.com 或 C2000Ware 上的 TMDSCNCD280039C controlCARD 设计文件。