This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TIDM-1000 SD 电流检测调节

Guru**** 2958040 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305M25, TIDM-1000, POWERSUITE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1649538/tms320f280049c-tidm-1000-sd-current-sense-scaling

器件型号: TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件: AMC1305M25、 TIDM-1000、 powerSUITE、 SYSCONFIG

我似乎无法弄清楚 VIENNA_I_MAX_SENSE_SD_AMPS 值的推导方式。  在工程中、它设置为 20.1A、但该值在 0.02 欧姆检测电阻和 250mV 输入范围或 AMC1305M25 的 312mV 削波范围下没有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian:

    您是否指任何软件开发套件? 您能给我指一下参考工程吗?

    谢谢、

    Jiaxin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 TIDM-1000、其中 f280049c、venna_SDFM_sense 设置为 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian:

    它来自 DPSDK 的代码吗?

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、使用数字电源 SDK 的 F280049C 的 TIDM-1000 示例工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian,

    VIENNA_I_MAX_SENSE_SD_AMPS 只是一个调整系数、如下面的公式所示。

    查找最大电流的正确因子是 VIENNA_I_MAX_SENSE_SD_AMPS、其值为 12A、因此 AMC 器件的最大输入为 240mV、小于其最大输入。 如果您导入工程的 powerSUITE 版本、也可以在 main.sysconfig 中看到该内容。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、

    我想我应该刚刚询问它为什么与+- 250mV 范围不匹配...

    我可以发布使用 SD 电流检测所需对原始工程进行的一些更改。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请告诉我们。

    此致、

    Sumit