This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:EtherCAT 从站堆栈代码 (SSC) 下载

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1654357/tms320f28p650dk-ethercat-slave-stack-code-ssc-download

器件型号: TMS320F28P650DK

您好先生

我想验证 EVM 上的 EtherCAT 功能。 但是、提供的示例不包含 SSC(从站堆栈代码)。 TI 可以提供吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    由于许可限制、TI 无法直接提供 Beckhoff SSC。 您需要 ETG(EtherCAT 技术协会)成员身份才能访问完整的 Beckhoff 从站协议栈代码 (SSC) EtherCAT 技术协会|下载

    (尽管  SDK 中存在一个“f28p65x_cpu1_pdi_hal_test_app“示例,不需要堆栈文件。)  

    此致

    库纳尔。