This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:第一次上电时 GPIO 引脚的默认状态

Guru**** 3006730 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1652607/tms320f28377s-default-state-of-gpio-pin-upon-1st-power-up

器件型号: TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: TPS2640

您好、

我们计划在我们的应用中使用 TMS320F28377S。

我们需要在 MCU 首次上电时了解 GPIO 引脚的默认状态(MCU 内部没有代码、MCU 未编程)。

我们已将一个 GPIO 直接从 MCU 连接到 TPS2640 的 SHDN 引脚、无需任何上拉至电源。 想了解 TPS2640 IC 在 MCU 首次上电时的行为。

请在这方面指导我们。

此致、

Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MCU 引脚的默认行为应为 Hi-Z

    谢谢