This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P551SG:如何使用 CCS V20.4 显示 CLB 方框图

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1655069/tms320f28p551sg-how-to-display-clb-diagram-with-ccs-v20-4

器件型号: TMS320F28P551SG

尊敬的专家:

在 CCS V20.x 之前显示 CLB 方框图不是问题、在 CCS 编译中将 GENERATE_DIAGRAM 设置为 1。

但 CCS V20.x 删除了此类设置。 我不知道该怎么说。“

您会尽快找到它吗?

谢谢、

Jeffrey Jin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是明白了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如有其他疑问、请在此处发布。 立即关闭此主题。