This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XKCZAD:串行转以太网适配器 (SPMA072) 网络服务器

Guru**** 2991600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1645115/tm4c129xkczad-serial-to-ethernet-adapter-spma072-webserver

器件型号: TM4C129XKCZAD

尊敬的 TI 支持部门:

我有 TM4C129x 开发板。 我下载了串行转以太网应用 SPMA072。 我具有 CCS 11.2.0 并能够编译该工程。 我能够检查 HTM Web 服务器文件、但是将 HTM 文件重新编译为 c 文件时遇到问题。 我想我需要运行一个批处理文件、但不确定是什么文件。 是否有具体的程序需要遵循?

您有这方面的信息吗?

谢谢

费利克斯·瓦拉达雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix

    >> 但是、我在将 HTM 文件重新编译为 c 文件时遇到问题。

    您可以检查一下这个 E2E 讨论对您的问题是否有帮助吗?

     CCS/CCSTUDIO:Code Composer Studio 将生成文件作为预编译步骤 

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,小东,你给我的链接没有帮助. 我的问题与串行转以太网应用中的 Web 服务器页面具体相关。 我相信一段时间前、TI 支持团队的人员为我提供了一份文档、其中介绍了如何更新 HTML 文件和生成 c 文件。 但我现在找不到它。

    谢谢

    Felix   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix  

    我与 SDTO(工具)团队确认是否可以支持此问题。

    谢谢

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎不是特定于 CCS/SDTO 的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    感谢您的答复! 我将尝试找到方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢小栋的帮助。 我会给它一个尝试,让你知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix

    我已关闭该主题。 如果您有更多问题或需要支持、请回复此主题并重新打开

    谢谢