This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:F28388D 上的 USB ECM(以太网控制模型)协议

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1654763/tms320f28388d-usb-ecm-ethernet-control-model-protocol-on-the-f28388d

器件型号: TMS320F28388D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

客户对 USB 开发有疑问。

问题描述: 为了实现更高效的网络数据传输、我想在 F28388D 上使用 USB ECM(以太网控制模型)协议。 但是、在当前的 C2000Ware 示例中、仅提供与 CDC-ACM(虚拟串行端口)相关的示例。  

要求: TI 是否可以为 F28388D USB 外设正式提供 ECM 协议栈或相关的驱动程序支持? 或者是否计划在将来的版本中包含此协议栈?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    没有计划在 F28388D 上提供 USB ECM 协议。  该器件具有一个 Cortex-M4 内核 、专门用于减轻网络任务负担、该内核具有以太网 MAC 外设。  这种技术吗?

    此致

    Siddharth