This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:过热保护机制

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1651064/tms320f280039c-q1-an-over-temperature-protection-mechanism

器件型号: TMS320F280039C-Q1

大家好!

F280039 是否具有过热保护机制?

客户遇到一种异常、即在高温条件下、基于软件的 GPIO 切换机制(通过 TIMER0 时序实现)停止工作、GPIO 不再切换。 在软件级别、客户尚未添加任何应用层逻辑来处理温度条件。 重新启动芯片后、它恢复正常运行。

问题是:在硬件层面上、考虑到未超过结温、芯片是否有任何相关机制?  

此致、

Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenney、

    F280039x 有一个内部温度传感器、但它不会在达到特定的结温时关断器件。  最好测量/观察 VDDIO 电平和电流消耗等其他参数、xRSN 在运行期间直到 GPIO 停止工作、以帮助隔离导致代码停止工作的原因。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenney、

    尚未听说过此主题、因此我假设此主题已经结束。  如果还有其他问题、请随时再次在论坛上发帖。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    客户暂停 CAN 发出块 CPU、因此 GPIO 无法切换。  如果有任何问题、我将再次提交 TT。 谢谢您~