This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:硬件完整性高达 SIL 2 ->到 SIL 3

Guru**** 2986740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1646885/tms320f28377d-hardware-integrity-up-to-sil-2---to-sil-3

器件型号: TMS320F28377D

TMS320F28377D 以及 TMS320F2837xD 器件共享 TUV 证书、指示:

  • 系统可满足 SIL 3 等级要求
  • 硬件完整性高达 SIL 2 级

我们需要为一个客户构建 SIL3 系统、从而符合硬件完整性 SIL3 标准。

我们了解功能安全手册 SPRUI78D 第 5.1 节 C2000 MCU 基础设施元件、添加特定的硬件器件以确保电源、时钟和复位监控可以确保并足以构建 SIL3 系统、因为单器件、双处理器 TMS320F377D 符合硬件完整性 SIL3。

否则、我们无法理解为什么要确保系统功能达到 SIL3。

您能否确认/评论我们的声明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“675060“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1646885/tms320f28377d-hardware-integrity-up-to-sil-2---to-sil-3

    TMS320F28377D 以及 TMS320F2837xD 器件共享 TUV 证书、指示:

    • 系统可满足 SIL 3 等级要求
    • 硬件完整性高达 SIL 2 级
    [/报价]

    PFA: www.ti.com/.../spny010c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    感谢分享、但它没有回答问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “我们了解功能安全手册 SPRUI78D 第 5.1 节 C2000 MCU 基础设施元件、添加特定的硬件器件以确保电源、时钟和复位监控可以确保并足以构建 SIL3 系统、因为单器件、双处理器 TMS320F377D 符合硬件完整性 SIL3。“

    这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。