This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:实时片外引脚布线

Guru**** 2985170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, F29H850TU, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1655357/f29h850tu-real-time-off-chip-pin-trace

器件型号: F29H850TU
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U、TMDSEMU200-U

大家好、我有关于 F29H850TU 上的调试和跟踪的三个问题:1。 TRM (SPRUJ79) 有第 16 章 (ERAD) 用于通过 ETB 进行片上 PC 跟踪、第 17 章 (DLT) 用于数据记录、但没有有关 TPIU 或片外引脚跟踪的章节。 这是否意味着不支持片外引脚跟踪并且跟踪仅限于片上 ETB/ERAD /DLT?2。 XDS110、XDS200 和 XDS560v2 产品页面上支持的器件列表不包含 F29H850TU。 哪个 XDS 调试探针针对该器件进行了正式验证? 我们目前拥有 XDS200、想知道它是否可以在购买新探针之前连接。3. 是否可以使用任何 XDS 探针对 CCS 中的所有三个 C29x 内核同时进行多核调试、或者 SSU ZONE 身份验证是否需要特定工具?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    、但没有介绍 TPIU 或片外引脚跟踪的章节。 这是否意味着不支持片外引脚跟踪并且跟踪仅限于片上 ETB/ERAD /DLT

    是的。  

    XDS110、XDS200 和 XDS560v2 产品页面上支持的器件列表不包含 F29H850TU

    XDS110 和 XDS200 支持 F29x 器件。 您在哪个门户上引用受支持设备的列表?

    [quote userid=“704196“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1655357/f29h850tu-real-time-off-chip-pin-trace 通过任何 XDS 探针对 CCS 支持的所有三个 C29x 内核进行同时多核调试、或者 SSU ZONE 身份验证是否需要特定工具?

    您能详细介绍一下所有三个内核的同时调试吗? 这是 IDE 的更多功能。 对吗?  

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

     

    感谢您的澄清。

     

    关于受支持的器件列表:我指的是以下 TI 产品页面上的受支持产品选项卡:
    •www.ti.com/.../TMDSEMU110-U
    •www.ti.com/.../TMDSEMU200-U

     

    F29H850TU 在任一页的受支持器件列表中都不会显示。 最好注意的是、尽管 XDS110 和 XDS200 并未列出、但它们都支持 F29x 器件 — 如果这些页面可以更新,会有所帮助。

     

    关于多核调试:我知道这主要是 IDE (CCS) 功能、而不是特定于探针。

    为了确认我的理解:

    将 XDS200 连接到 F29H850TU 后、是否可以在单个 CCS 调试会话中同时连接到所有三个 C29x 内核并同时控制它们(例如使用同步断点或全局运行/暂停)?

     

    此外、SSU(安全配置)施加的任何限制是否会影响调试期间对所有内核的同时访问?

     

    谢谢您、  
    Farzaneh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    关于受支持的器件列表:我指的是以下 TI 产品页面上的“受支持的产品“选项卡:

    我已经将其报告给了我们的调试团队。

    在 XDS200 连接到 F29H850TU 时、是否可以在单个 CCS 调试会话中同时连接到全部三个 C29x 内核并同时控制它们(例如使用同步断点或全局运行/停止)?

    是的、这应该会起作用。  

    此外、SSU(安全配置)施加的任何限制是否会影响调试期间对所有内核的同时访问?

    SSU 与 MPU 类似、因此除非用户将 SSU 配置为阻止任何 JTAG 访问、否则它不应导致常规调试出现任何问题。

    Vivek Singh