This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:C2000Ware:自己开发项目的许可证和公共分发?

Guru**** 3012950 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1654050/tms320f28377s-c2000ware-license-and-public-distribution-for-a-do-it-yourself-project

器件型号: TMS320F28377S
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好!

我想亲自动手 C2000 项目提供一个软件框架。 好的、有很多自导文件、但对于工程、我需要 TI 库 (FPU_DSP_LIBRARY、FPUfastRTS、器件支持 (DSP2837x_HEADERS)、FLASH_API)。

我可以将这些库和头文件添加到公共 GitHub 工程中、还是只提供目录树、所有人都可以从已安装的 C2000Ware 复制文件?

此致、
Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin

    您使用的是哪个版本的 C2000Ware?  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    版本:C2000Ware_5_02_00_00

    这很重要、而不是最新版本? FIR、IIR、数学函数、寄存器标头都是某种永恒的。

    此致
    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edwin  

    您提到的大多数库都使用“TI Text File“ 许可获得了许可、以下是此许可的再分发条款。

    “重新分发必须保留现有的版权声明并复制本许可(包括
    上述版权声明和免责声明以及(如果适用)以下源代码许可限制)
    在分发时提供的文档和/或其他材料中

    在不作修改的情况下、允许以二进制形式再次分发和使用、前提是
    满足条件:

    *不允许对任何软件进行反向工程、反编译或反汇编
    以二进制形式提供的软件。
    *任何再分发和使用均经 TI 许可、仅可与 TI 器件一起使用。
    *对于获得许可并以对象代码提供给您的软件、任何规定都不强制 TI 为您提供源代码。

    如果向您提供了软件源代码、则允许修改和重新分发源代码
    前提是满足以下条件:

    *对源代码的任何再分发和使用,包括由此产生的任何衍生作品,均由授权
    TI 仅可与 TI 器件配合使用。
    *任何从源代码编译的任何对象代码的再分发和使用,以及由此产生的任何衍生品
    作品)、由 TI 授权仅可与 TI 器件配合使用。“

    您可以在 C2000Ware 根文件夹的“manifest“文件中找到许可证文本。  

    我建议您提供 从已安装的 C2000Ware 复制文件的说明。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯,我会添加一个文件,它描述了在哪里找到所使用的库...

    *由于许可证原因,没有文件被添加到仓库。

    * C2000Ware 5.02.00.00

    *库: fpu_dsp_library、FPUfastRTS、设备支持 (DSP2837x_headers )、flash_api

    * C2000Ware 中的目录:

    * FPU_dsp_library:C2000Ware_xyz/libraries/DSP/FPU/c28

    * FPUfastRTS:C2000Ware_xyz/libraries/math/FPUfastRTS/c28

    *器件支持:C2000Ware_xyz/device_support/f2837xs

    * flash_api:C2000Ware_xyz/libraries/flash_api/f2837xs

    此致、
    Edwin