This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:F28P55 USB 闪存内核

Guru**** 2962480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1655373/tms320f28p550sj-f28p55-usb-flash-kernel

器件型号: TMS320F28P550SJ
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、  

我正在尝试使用 TMS320F28P55 的 USB 引导模式;

我已使用“usb_flash_programr.exe -l“成功完成连接、并下载了一个示例工程。

问题是:是否有一个与 F28P55 的 device_support\f2837xd\examples\dual\F2837xD/USB_flash_kernels 中的 USB 闪存内核类似?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    没有 USB 闪存内核示例、但您可以参考中提供的 SCI 闪存内核示例  

    \driverlib\f28p55x\examples\flash 文件夹

    另一种方法是将 F2837xD 的现有 USB 闪存内核移植到 F28P55x。

    此致

    Siddharth