This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:如何通过 DCC 故障触发 PWM

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1652546/tms320f28p559sj-q1-how-to-trip-pwm-via-dcc-fault

器件型号: TMS320F28P559SJ-Q1

尊敬的 Champs:

当发生 DCC 故障中断时、是否可以在没有任何 S/W 干预的情况下直接使 PWM 跳闸? 我在 ePWM X-BAR 中找不到 DCC 故障作为源。

谢谢、
Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该专家目前已离职。 请希望他们下周回来时有回复。  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    对延迟深表歉意。 虽然 DCC 不是 EPWM XBAR 源之一、但 ERRORSTS 为。 DCC 错误可用于生成 NMI、该 NMI 可反映在 ERRORSTS 引脚上、因此您可以尝试以这种方式触发 PWM。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    感谢您发送编修。
    我浏览了 TRM、但找不到 DCC 错误可以连接到 NMI 源的位置。 TRM 中的第 3.6.3 节列出了 NMI 源、但 DCC 不存在。 您能告诉我这些信息的位置吗?

    谢谢、
    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    请参阅 DCC TRM“一章中的图像。

    此致、

    Aishwarya