This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 版本 6.00.00.00 在 CCS 中显示为版本 5.04.00.00

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1655443/c2000ware-motorcontrol-sdk-c2000ware-motorcontrol-sdk-version-6-00-00-00-showing-up-in-ccs-as-version-5-04-00-00

器件型号: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

安装 C2000 Ware_MotorControl_SDK_6_00_00_00_setup.exe 后、它会在 CCS v20.5.0.28__1.11.0 中显示为版本 5.04.00.00。  

CCS Settings.pngProject Properties.png

这是什么? 这是正确的吗?
谢谢、  

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    让我来检查一下、明天再回到您的身边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我已经确认这是 SDK 元数据信息中的小问题 CCS 会拾取、我们将解决该问题。

    你可以继续使用它,没有任何深恶痛绝。