This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在 CMPSS 中、DAC 和比较器是否共享同一个时钟

Guru**** 3006510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1655704/tms320f28p650dk-in-cmpss-does-the-dac-and-comparator-share-the-same-clock

器件型号: TMS320F28P650DK

尊敬的 Exeprts:

在 CMPSS 中、DAC 和比较器(输出)是否共享同一个时钟?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    不、完全不是。 不应将 CMPSS DAC 和比较器输出视为共用一个公共“工作时钟“。

    CMPSS DAC 是加载其有效 DAC 值后的模拟基准。 DAC 有效值可以在 SYSCLK 上或 ePWM PWMSYNC 上从影子寄存器更新、具体取决于 DAC 负载配置。 CMPSS_DACVAL_SYSCLK 和 CMPSS_DACVAL_PWMSYNC 具有 DAC 影子到活动负载选项。

    比较器本身是一个模拟比较器、因此其原始输出是异步的。 对于 CMPSS 输出路径、用户可以选择 CTRIPOUT 是由异步比较器输出、同步比较器输出、数字滤波器输出还是锁存滤波器输出驱动。

    此致、

    Masoud