This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:可以解锁驱动器但可以't 擦除闪存

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1655986/tms320f28379d-can-unlock-drive-but-can-t-erase-flash

部件号: TMS320F28379D

大家好、非常感谢大家对此提供帮助。 我以前用过 GEL 脚本来解锁芯片、但是、出于某种原因、即使我能够成功地使用 GelScripts “解锁核心“、在 CCS 10.4.0 的控制台中、我看到密码似乎是解锁的、但是芯片似乎没有擦除闪存上的内容、因为驱动器会自动重新锁定。

我非常感谢大家在这方面提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在闪存编程/擦除操作之前、CCS 片上闪存工具可能正在复位器件。 复位时、引导 ROM 将重新锁定器件。 请在中未选中验证以下内容 (可在“Tools“选项卡下找到):

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我看不到与此完全相同的选项、但我确实有这些设置。 这些就是它们的含义。 甚至更改为必要的部门,只有我仍然遇到的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该选项位于片上闪存工具顶部的“Download Settings“下

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、我没有这个选项、那就是 CCS 10.4.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想我们在更高版本的 CCS 中添加了该功能。  您是否能够更新到 CCS 12.8.1?

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我必须使用 10.4.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们需要防止 在连接和解锁区域后发生任何复位、因为引导 ROM 将重新锁定 DCSM 区域。

    请导航至调试会话的 CCS GEL 文件 (Tools > GEL Files)、并注释掉 OnPreFileLoaded () 中的以下 GEL_Reset () 调用。 OnPreFileLoaded() 在 File->Load Program 之前执行。

    此致、
    马特