This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SDK:在 F29H85X-SSU-EVM 上配置 SOM 时出现闪存问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, HSEC180ADAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1655314/f29h85x-sdk-flash-issues-when-configuring-ssu-on-f29h85x-som-evm

器件型号: F29H85X-SDK
Thread 中讨论的其他器件: HSEC180ADAPEVM 、TMDSHSECDOCK、 F29H85X-F29H85X-EVM SOM

您好:

我将 F29H85X-SDK-EVM 与 HSEC180ADAPEVM、TMDSHSECDOCK 和调试探针一同使用 CCS 中的 SOM 示例。

当我尝试刷写配置 SSU 的程序(例如 F29H85X-SDK 中的 FREERTOS_SSU_DEMO)时、存储器写入失败。


刷写任何未配置 SSU、因此禁用了 NonMain 闪存擦除的示例都可以正常运行。  

此处的问题可能是什么、如何解决?
还请建议如何阅读此类错误消息。 在这种情况下是 STATCMD 0x4A 还是 0x11?

谢谢、
Sophia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sophia、

    是否对 SECCFG 区域进行了编程? 您处于哪种 BANKMODE?

    您是否可以尝试在 F29SDK/source/defseccfgbin 下加载与活动 BANKMODE 相对应的默认 SECCFG 映像?

    在本例中、STATCMD 为 0x11、这表示您正在尝试对受保护扇区进行编程。

    此致、

    Alex