This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:PMP41017 用于两个交错相位的 ePWM 配置。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1658085/tms320f280039c-pmp41017-epwm-configuration-for-two-interleaved-phases

器件型号: TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: PMP41017

您好 Champ、

我向我的客户询问 PMP41017 中的 ePWM 配置。

(1)。 对于 PWM 设置、为什么在阶段 1 秒内通过遵循给出初始 CMPA 值和 CMPB 值 侧面和相位 2 秒 侧? 11 和 10 是如何产生的、为什么需要它?   

image.png

image.png

(2)。 为了进行相移、它没有看到任何在代码中填充 TBPHS 值的配置。 该设计如何处理相移?  

(3)。 继续#2、为什么不使用 TBPHS 在 两个交错相位之间提供学位相移?  

感谢您的输入。

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny Chen、

    我已经向您发送了 Webex 消息。 我现在将关闭该主题。

    此致、

    Sumit