器件型号: F29H850TU
Thread 中讨论的其他器件: F29H85X-F29H85X-EVM-EVM SOM
您好 TI 支持团队:
我在使用 RTDMA 从 ADCE 传输 ADC 结果时遇到问题、特别是在下电上电后、请提供有关可能原因或调查点的建议。
器件:F29H85X-EVM-EVM SOM
配置和预期行为:
- ADC:SOC1–SOC32 的 ADCE 结果寄存器
- DMA:RTDMA2 通道 5
- 传输内容:
- 在单次 DMA 传输中将 SOC1–SOC32 结果传输到数组
- 在 5 次传输后生成中断
- DMA 触发:ADCE SOC3 EOC
- DMA 设置:
- DMA_configTransfer (RTDMA2CH5_BASE、5、–64、0);
观察到的行为:
- 在 CCS 中启动调试会话后、它就会按预期工作。
- 关闭和打开电路板电源(下电上电)后:
- 不会发生 DMA 中断。
- 仅发生第一次传输、数组数据此后不会更新。
您能否提供有关潜在原因和建议的故障排除步骤的建议? 如果您需要任何其他信息、我很乐意提供这些信息。
非常感谢您的时间和支持。
此致