This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM13E23019:如何在恢复出厂设置后复位 MCU

Guru**** 3012860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1657205/am13e23019-how-to-reset-the-mcu-after-factory-reset

部件号: AM13E23019

您好专家

客户使用自己的电路板通过 CCS 恢复出厂设置、显示了:

a85d74064d61e1a8a9aea4caaa460390.jpeg

但他们将 NRST 引脚连接到 GND、这个进度仍待处理、然后客户等待一段时间、CCS 显示:

使用 LP 完成相同的进度和图像、一切都正常。

我的问题是:

客户是否需要将 MCU 中的 NRST 短接至 GND、或者需要 上拉或下拉其他一些 GPIO 以复位 MCU?

看起来它在 LP 上运行良好、但当涉及到客户电路板时、它无法正常工作。

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    NRST 保持低电平多长时间? 如果在 NRST 模式下它保持低电平超过一秒、则会生成 POR 复位。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    根本原因是 LP 调试端口中的跳线、其中显示“NnRST“未连接到 LP nRST 按钮。

    谢谢

    Joe