This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:通过 SCI 对 TMS320F2808 进行固件更新、协议信息。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1658060/tms320f2808-firmware-update-to-tms320f2808-over-sci-protocol-information

器件型号: TMS320F2808

我们正在尝试在 PC 应用中集成通过 SCI 到 TMS320F2808 的固件更新。 PC 应用程序执行许多与 DSP 芯片无关的其他任务。 DSP 应用程序是使用 TI 网站中的适当文档构建的、并集成了所需的闪存 API。

我们适当地设计了硬件、将芯片置于 SCI 固件更新模式。 更新工作正常。 这已通过使用 SDFlash 和 C2Prog 下载固件得到确认。 但是、我们希望将下载机制集成到我们的 PC 软件中。

我们需要通信协议和通过 SCI 执行闪存更新所需的 SCI 内核、以便能够在 PC 软件中集成更新过程。 我们的软件预计将在 Windows 10 和 11 上运行(因此不能使用 SDFlash)、预计稍后将移植到 Linux(因此 C2Prog 不是一个好选择)。