This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:GUI Composer 使用情况

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1660301/tms320f28377s-gui-composer-use

器件型号: TMS320F28377S

尊敬的:

当我“运行“我的应用程序 GUI Composer 时、对话框窗口会打开以安装 Code Composer Auto Dectector (windows driver TI Agent)。  

我无法保持管理员授权、因此在运行“GUI Composer 应用程序后无法重新安装此驱动程序。

 

您能否提供一个解决方案来避免为每个新会话重新安装此驱动程序。

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当我“运行“我的应用程序 GUI Composer 时、将打开对话框窗口以安装 Code Composer Auto Dectector(windows 驱动程序 TI 代理)。  [/报价]

    您是否使用本地安装的 GC 运行时将 GC 应用程序作为独立应用程序运行? 还是从 GC 设计器运行(在 dev.ti.com)?上)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在运行 GC Designer 中的应用程序。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将提请理事会专家注意这一问题、以便进一步发表意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    系统只需要求您安装 TI Cloud Agent 一次。 如果您可以成功安装、则不应再次询问您。  

    有几个可能的原因会要求您重新安装它。  

    a) 未安装浏览器扩展

    b) TI Cloud Agent 安装未成功  

    c) 您的 GC 应用程序和 TI Cloud Agent 之间可能存在通信问题。 我们在 Forcepoint SW 中遇到了影响此类通信的问题。  

    a) 您能否确认已安装 TI Cloud Agent Bridge 浏览器扩展(请注意,支持 Chrome /Safari / Edge)。  

    b) 您能否检查此日志文件并发送给我们(附加到论坛回复) “C:\Users\YourUserID\TICloudAgent\ticloudagent_install.log“ (假设您使用的是 Windows、否则它可能位于$HOME\TICloudAgent\)  

    Martin