This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:lwip 以太网示例无法正常工作

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1661218/tmdscncd28388d-lwip-ethernet-example-is-not-working

器件型号: TMDSCNCD28388D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

我正在将 F28388D 处理器与 Code Composer Studio 配合使用。 我从 C2000ware 加载了两个示例工程:

CPU1:Ethernet_C28X_config

2.cm:enet_lwip

首先、我将 CPU1 工程加载到 DSP 上、然后是 Communication Manager 工程。 但无法 ping DSP。

调试器出现问题:pInitCfg = Ethernet_initInterface (initInterfaceConfig);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常、不向以太网子系统提供时钟时会发生此问题。 时钟由 CPU1 提供。

    我是否知道 Ethernet_C28X_CONFIG 示例中的任何修改或对 EVM 进行的任何修改?