Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
器件型号: LAUNCHXL-F28P55X
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
我正在尝试训练一个神经网络在 F28P55X 上使用、逐步修复我找到的问题、但 与 CCS 中的 Resource Explorer 相比、我找到的 Edge AI Studio 的文档/帮助文件细节难以置信地低:我找到的几乎就是快速入门指南、该指南几乎没有提供有关各种选项的含义或程序故障排除方法的任何信息。
据我所知:

我 想 我已经完成了所有正确设置、以便在 F28P55X NPU 上训练模型、然后在其中运行模型(同样,快速入门指南中未给出具体细节)。 “导出“按钮让我可以导出包含 ONNX 的经过训练的模型、但“已编译的模型“显示为灰色:

我 想 我应该点击这里的小 running-man 图标将其编译为可以在 CCS 中使用的图标:

当我这样做时,我得到了一个编译进度条,但它永远不会超过 1 %,然后只是重置回“ 100%训练,不编译“。

我在这里遗漏了什么?