This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C 程序下载问题

Guru**** 2972730 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1660036/tms320f280049c-tms320f280049c-program-download-issue

器件型号: TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

当使用 TMS320F280049C 进行软件开发时、程序下载过程中通常会出现错误、但如果没有任何操作、再次点击下载将导致成功刻录。 经常出现此问题。 使用的编程器为 XDS100V3、使用的 Uniflash 为 8.6.0.4688。 错误消息显示在图片中,我希望您能尽快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我循环一下 uniflash 专家、您能否确认在通过 CCS 加载时是否会出现相同的错误?

    谢谢

    Aswin